Retenedor de cable
Dependiendo del uso, el retenedor de cable del alambre es un elemento importante de la gerencia apropiada del cable. Hay varios los métodos del retenedor de cable del alambre, incluyendo el uso de las glándulas de cable de asegurar los cables al equipo mientras que realiza varias otras funciones protectoras. En RS, nosotros Inventario una gama extensa de los productos relacionados para ayudarle a unir, a asegurar, y a proteger cablegrafiar vital.
Nosotros productos de Inventario de fabricantes confiados en tales como SAB, Hubbell Wiring Device-Kellems, y American Electrical, inc. Nosotros también glándulas de cable populares de Inventario Heyco, glándulas de SWA, más productos de nuestra gama de alta calidad, coste-eficiente de RS Pro.
Hojee nuestra selección abajo y aplique los filtros tales como diámetro de la cuerda, material, y tamaño del hilo de rosca para encontrar las soluciones derechas para su uso. La mayoría de los listados ofrecen una hoja de datos del pdf para proporcionar la mayor información técnica profundizada. ¿Aliste para ordenar? Coloque el suyo en línea para el envío rápido, conveniente.
Consiga por favor en tacto si usted tiene preguntas. Usted puede también leer más sobre los tipos de la importancia y de la llave de retenedor de cable del alambre abajo.
¿Por qué es el retenedor de cable del alambre importante?
El retenedor de cable es una porción de la gerencia del cable y se centra más en la protección y el securement que la organización.
Es importante proteger cualquier tipo de cable contra la tensión o el daños, especialmente en áspero, alto-estaca ambientes industriales. Las soluciones robustas del retenedor de cable del alambre entonces, en o fuera de un recinto, protegen el cable contra la tensión innecesaria debido a la flexión o a tirar, o contra el cable agudo que forra. Como a golpear-en efecto, esto protege la gente y el equipo contra la exposición a la corriente eléctrica.
Hay varios métodos del retenedor de cable del alambre disponibles satisfacer diversos ambientes y cable. Uno de los tipos primarios es un dispositivo llamado una glándula de cable, incluyendo la cual en asegurar el cable al equipo también realiza otras funciones importantes:
- Protección del medio ambiente contra el polvo y la humedad para el cable y el recinto
- Continuidad de la tierra en el caso de una avería de circuito
- Saque la resistencia bajo presión mecánica
- Lacre adicional donde se requiere la alta protección del ingreso
El retenedor de cable del alambre se puede utilizar con diversos tipos de cable incluyendo energía, datos, control, y telecomunicaciones.
¿Cuáles son algunos de los diversos métodos del retenedor de cable del alambre?
Prensaestopas
Las glándulas de cable se conocen como retenedores de cable del cable en ciertas regiones, tan bien como los conectadores o las guarniciones del cable, o los apretones de la cuerda. Sin importar terminología, estos artículos son dispositivos mecánicos de la entrada del cable. Unen a los extremos del cable eléctrico para asegurarlo al equipo y para proporcionar el lacre adecuado, así como retenedor de cable y la protección del medio ambiente.
El apresto y el material de la glándula de cable pueden variar dependiendo de diámetro del cable y de su ambiente apropiado. Protegen típicamente los cables entre 1m m y 75m m en diámetro, mientras que la aleación y el plástico del metal están entre los materiales disponibles. Las glándulas de cable también varían en método del montaje y derecho o la configuración angulosa.
Ojal del cable
Los ojales del cable son accesorios usados para cubrir los bordes agudos en materiales tales como metal, madera, o plástico. Vienen típicamente en una forma del anillo o de la tira, manufacturada del caucho o del metal.
Los ojales proporcionan ventajas estéticas y funcionales, los cables de protección y las pipas de cortes y del daño de la fricción en guarniciones que pasan a través, por ejemplo las cajas traseras eléctricas. Los ojales pueden también proteger los cables contra el polvo y el daño del agua, así como la protección contra tirar de daño.
Buje del retenedor de cable
Semejantemente, los bujes del retenedor de cable del alambre son las guarniciones simples que seguro, proteja, y aíslan los cables. Protegen contra varias fuerzas que un cable pudo ser sujetado a, incluyendo empuje, tirón, y torcer las fuerzas que podrían filtrar o aflojar el cable. Son fáciles de instalar y venir en varios estilos satisfacer diverso cable forma.
Elegir un producto del retenedor de cable del alambre
Según lo mencionado, hay muchos los artículos del retenedor de cable del alambre disponibles, todo viniendo en diversos tamaños y materiales satisfacer diversas aplicaciones. Sin importar industria, sea espacio aéreo, energía, la telecomunicación u otra, las preguntas dominantes de preguntar cuándo seleccionan el suyo incluyen:
- ¿Qué tipo de cable está para, por ejemplo, armado o unarmored?
- ¿Cuál es el diámetro del cable?
- ¿Es el cable de interior o al aire libre?
- ¿Podría ser sujetado a los factores tales como agua, temperatura variable, polvo, productos químicos, o explosiones?
Sus respuestas determinarán el tamaño y el material correctos para su solución del retenedor de cable.
¿Por qué el uso RS para su retenedor de cable del alambre necesita?
El retenedor de cable es una pieza de la base de un plan de la gerencia del cable. Nuestra selección del producto permite que usted asegure y proteger cablegrafiar su operación confía encendido, el daños e interrupción de reducción al mínimo.
Utilice nuestros filtros para buscar para los artículos que usted necesita, sea las glándulas de SWA, otra especificación, o un fabricante específico. Una vez que usted haya dirigido adentro y colocado su orden en línea, como una de las distribuidores más grandes de Norteamérica, garantizamos el envío eficiente.
Siéntase libre entrar en contacto con a nuestros expertos si usted tiene cualesquiera preguntas. Sea seguro hojear nuestro cubo del asesoramiento de experto también para las guías y las actualizaciones provechosas de la industria.
En orden: 10
En orden: 32
Conectador de nylon de la cuerda, recto, masculino, rojo, serie de SHC
En orden: 10
En orden: 32